DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Configuración de la visión nocturna por infrarrojos

Los LED infrarrojos de la cámara le permiten ver y grabar una imagen o un vídeo nítidos en blanco y negro en la oscuridad.
Siga los pasos para configurar la visión nocturna por infrarrojos:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.
  2. Puntee y puntee Settings > IR night vision.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Automático: Se activa o desactiva automáticamente cuando la luz ambiental está por debajo o por encima de determinado umbral del nivel de lux.
    • Apagado: Desactiva en todo momento la visión nocturna por infrarrojos.
    • Encendido: Activa en todo momento la visión nocturna por infrarrojos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.