DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Laitteen pariliitos

Yhdistä laitteesi Wiser-sovelluksen avulla paikalliseen Wi-Fi-verkkoon ja rekisteröidy pilveen, jotta voit käyttää ja ohjata laitetta.

Ennen kuin muodostat laitteen pariliitoksen, lataa Wiser-sovellus mobiililaitteeseesi.

Suorita laiteparin muodostus seuraavien ohjeiden mukaisesti:
  1. Napauta Koti-sivulla +-kuvaketta ja valitse sitten .
  2. Käynnistä laite kytkemällä virtajohto virtalähteeseen.

    Varmista, että LED vilkkuu punaisena.
  3. Valitse Wiser-sovelluksessa Vahvista, että LED vilkkuu punaisena (A), ja napauta Aloita määritys -kohtaa.

  4. Valitse Wi-Fi-verkko, kirjoita salasana (B) ja napauta Seuraava-painiketta.
    HUOMAUTUS: Yhdistä ensin matkapuhelimesi kodin Wi-Fi-verkkoon ja valitse 2,4 GHz:n verkko.

  5. Odota muutama sekunti, kunnes LED vilkkuu vihreänä ja alkaa palamaan tasaisesti.
    IP-kameran vihreä LED-valo ilmaisee, että se on onnistuneesti yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja valmis käytettäväksi.

  6. Kun laite on liitetty, valitse Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?