DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Laitteen käyttö

IP-kameran ohjauspaneelin avulla voit tarkastella näytöllä reaaliaikaista videokuvaa sisätiloista ja käyttää seuraavia toimintoja:
EHDOTUS: Laitteen LED-valo vilkkuu vihreänä ja ilmaisee, että IP-kamera on käytössä.

Ottaa käyttöön reaaliaikaisen videon äänen

Suurentaa videokuvan koko näytön alueelle

Siirtää kameraa neljään suuntaan (ylös, alas, oikealle, vasemmalle)

Ottaa kuvakaappauksen reaaliaikaisesta näkymästä

Voit kommunikoida laitteen lähellä olevan henkilön kanssa

Tallentaa reaaliaikaisen näkymän

HUOMAUTUS:
  • Voit tarkastella tallennettua kuvakaappausta/tallennetta napauttamalla > Albumi-painiketta.

  • Saat ilmoitukset/hälytykset näkyviin napauttamalla > Viesti-kohtaa.

  • Jos haluat tarkistaa tallenteet toistotoiminnolla, katso lisätietoja Toisto-kohdasta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?