DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Configurar a visão noturna IV

Os LED infravermelhos na câmara permitem-lhe ver e gravar um vídeo/uma imagem a preto e branco no escuro com nitidez.
Siga os passos para configurar a visão noturna IV:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP interior.
  2. Toque e toque em Definições > visão noturna IV.
  3. Selecione qualquer uma das seguintes opções:
    • Auto - Liga/desliga automaticamente quando a luz ambiente está abaixo/acima de um determinado limite do nível lux
    • Desligado - Desliga a visão noturna IV de forma permanente
    • Ligado - Liga a visão noturna IV de forma permanente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?