DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Tekniset tiedot

Nimellisjännite

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Virtalähde

DC 5 V, 2 A

Tehonkulutus

enint. 10 W

Ympäristön lämpötila

-10 °C ... 45 °C

Käyttökosteus

< 95 % suhteellinen kosteus

Toimintataajuus

2 405–2 480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

< 100 mW

Wi-Fi®-standardi

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi®-turvallisuus

WPA-PSK/WPA2–PSK

Kanavan kaistanleveys

Tuki 20/40 MHz

Tietoturva

AES128

Tarkkuus

1 080 p

Laajakulmalinssi

80° vaakasuunnassa

40° pystysuunnassa

IR-alue

7 m

Panorointikulma

0°–340°

Kallistuskulma

-75°–75°

Paikallinen tallennustilan tuki

MicroSD-kortti, enintään 128 Gt

SDHC- ja SDXC-tyyppisiä micro-SD-kortteja FAT32-muodolla tuetaan

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?