DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Emparejamiento del dispositivo

Mediante el uso de la aplicación Wiser, empareje su dispositivo con la red Wi-Fi local para registrarse en la nube con el fin de acceder y controlar el dispositivo.

Antes de emparejar el dispositivo, descargue la aplicación Wiser en su dispositivo móvil.

Siga estos pasos para emparejar el dispositivo:
  1. En la página principal, toque el icono + y, a continuación, .
  2. Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación para encender el dispositivo.

    Asegúrese de que el LED parpadea en rojo.
  3. En la aplicación Wiser, seleccione Confirmar que el LED parpadea en rojo (A) y pulse Iniciar configuración.

  4. Seleccione la red Wi-Fi, introduzca la contraseña (B) y pulse Siguiente.
    NOTA: Asegúrese de conectar primero su teléfono móvil al Wi-Fi doméstico y seleccione una red de 2,4 GHz.

  5. Espere unos segundos hasta que el LED parpadee en verde y se estabilice.
    El indicador LED verde de la cámara IP indica que se ha conectado correctamente a la red Wi-Fi y está listo para su uso.

  6. Después de conectar el dispositivo, pulse Listo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?