DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Emparelhar o dispositivo

Utilizando a aplicação Wiser, emparelhe o seu dispositivo com a rede Wi-Fi® local para se registar na Cloud para aceder ao dispositivo e controlá-lo.

Antes de emparelhar o dispositivo, transfira a aplicação Wiser para o seu dispositivo móvel.

Siga os passos para emparelhar o dispositivo:
  1. Na Página principal, toque no ícone + e toque em .
  2. Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação para ligar o dispositivo.

    Certifique-se que o LED pisca a vermelho.
  3. Na aplicação Wiser, selecione Confirmar que o LED está a piscar a vermelho (A) e toque em Iniciar configuração.

  4. Selecione a Rede Wi-Fi®, introduza a Palavra-passe (B) e toque em Seguinte.
    NOTA: Ligue primeiro o seu telemóvel ao Wi-Fi doméstico e selecione a rede de 2,4 GHz.

  5. Aguarde alguns segundos até que o LED pisque a verde e estabilize.
    O LED verde da câmara IP mostra que a mesma foi corretamente ligada à rede Wi-Fi® e está pronta a ser utilizada.

  6. Depois de ligar o dispositivo, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?