DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Ta bort enheten

Med Wiser by SE-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan.
Ta bort enheten genom att följa stegen nedan:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera inomhus.
  2. Klicka och tryck på Settings (inställningar).
  3. Tryck på Ta bort enhet (A) och tryck på Bekräfta.

    FÖRSLAG: Alternativt kan du trycka och hålla inne på IP-kamera inomhus på startsidan för att ta bort enheten.
    OBS:

    • Om du tar bort enheten återställs enheten. LED-indikatorn börjar blinka rött vilket indikerar att enheten är redo att parkopplas med ett annat nätverk.

    • Om det uppstår ett problem under parkopplingen läser du avsnittet Felsökning för enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?