DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser, puede eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos.
Siga estos pasos para eliminar el dispositivo:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.
  2. Pulse y pulse Configuración.
  3. Seleccione Eliminar dispositivo (A) y pulse Confirmar.

    SUGERENCIA: También puede pulsar durante un tiempo el icono de la cámara IP para interiores, situado en la página principal para eliminar el dispositivo.
    NOTA:

    • Al eliminar el dispositivo, este se restablecerá. El LED comienza a parpadear en rojo, lo que indica que el dispositivo está listo para conectarse con otra red.

    • Si se produce un problema durante el emparejamiento, consulte la sección Solución de problemas del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?