DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Automatizáció létrehozása

Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat.
Az automatizáció létrehozásához kövesse a következő lépéseket:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a .
  2. Lépjen az Automatizálás > + pontra, és hozzon létre automatizálást.
  3. Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizációt legjobban jellemzõ borítóképet koppintással választhatja ki.

  4. Valamelyik feltételtípus (B) kiválasztásához koppintson a Bármelyik feltétel teljesül a Bármely feltétel teljesül opcióra:
    • Minden feltétel teljesítve - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
    • Bármelyik feltétel teljesítve - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

  5. Koppintson a Feltétel hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  6. A Feltétel hozzáadása menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
    • Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
    • Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
    • Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját
    Megjegyzés: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .

  7. Koppintson a Ha az eszközállapot változik > Ablak/ajtónyitás-érzékelő > Nyitás.
    MEGJEGYZÉS: használt telepítési módszerhez: Ez egy példa egy automatizációra, amely bekapcsolja az automatikus felügyeleti üzemmódot, ha az ablak/ajtó nyitva van.
  8. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  9. A Feladat hozzáadása menüben a következő lehetőségek közül választhat:
    • Eszköz vezérlése - Válassza ki a működtetni kívánt eszközöket
    • Pillanat vagy Automatizálás - Válassza ki azt a pillanatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
    • Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

  10. Koppintson az Eszköz futtatása > IP beltéri kamera > Felügyeleti üzemmód kapcsoló
  11. Válassza aBe opciót és koppintson a Mentés gombra.

  12. Koppintson a Működési időtartam opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi lehetőségek közül választhat (E):
    • Egész napos - 24 órás
    • Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
    • Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
    • Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

  13. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, koppintson a Mentés gombra.
    Az automatizáció a mentés után az Automatizációk fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?