DUG_WSE_IPC_Indoor_02

A micro-SD kártya behelyezése

A micro-SD kártya a felvétel tárolásának céljából van behelyezve a készülékbe.
MEGJEGYZÉS: A készülék bekapcsolása előtt be kell helyezni a micro-SD kártyát. Ha a készülék már bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja ki a készüléket a micro-SD kártya behelyezéséhez.

A micro-SD kártya behelyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

  1. Mozgassa felfelé a kamerát a micro-SD kártyahely megtalálásához.
    JAVASLAT: Ha az IP-kamera már használatban van, akkor a vezérlőpulton a ˄ ikont használja a kamera felfelé mozgatásához.
  2. Helyezzen be egy micro-SD kártyát a nyílásba.
  3. Állítsa vissza a kamerát a kiindulási pozícióba.
    A micro-SD kártya behelyezésekor konfigurálhatja a visszajátszási beállításokat.
    MEGJEGYZÉS: FAT32 formátumú, maximum 128 GB-os SDHC és SDXC micro-SD kártyák támogatottak.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.