DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Az eszköz használata

Az IP kamera kezelőpanelének használatával a kijelző képernyőjén élő videót láthat a beltérről, és a következő funkciókat tartalmazza:
JAVASLAT: A LED zölden villog a készüléken, jelezve, hogy az IP kamera használatban van.

Engedélyezi az élő videó hangját

Teljes képernyőre állítja a videót

Négy irányba mozgatja a kamerát (fel, le, jobbra, balra)

Képernyőképet készít az élő nézetről

Lehetővé teszi, hogy kommunikáljon egy, az eszköz közelében lévő személlyel

Rögzíti az élő nézetet

MEGJEGYZÉS:
  • A mentett képernyőkép/felvétel megtekintéséhez koppintson az > Album elemre.

  • Az értesítési/riasztási üzenetek megtekintéséhez koppintson a > Riasztások elemre.

  • A felvételek lejátszási funkcióval történő áttekintéséhez lásd: Visszajátszás.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?