DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Az alapvető funkcióbeállítások konfigurálása

A Wiser alkalmazás segítségével a következő funkciókat konfigurálhatja:

Képernyő tükrözése

A Képernyő tükrözés bekapcsolása a vezérlőpulton lévő élő nézet képernyőjét fejjel lefelé fordítja.

A Képernyő tükrözés engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Beltéri kamera elemre.

  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Alapfunkció beállítások elemre.

  3. A Képernyő tükrözése engedélyezéséhez koppintson az (A) billenőkapcsolóra.

Idő vízjel

Az Idő vízjel engedélyezése a vezérlőpult élő nézetében megjeleníti a dátumot és az időt.

Az idő vízjel engedélyezéséhez kövesse a lépéseket:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Beltéri kamera elemre.

  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Alapfunkció beállítások elemre.

  3. Koppintson a (B) billenőkapcsolóra az Idő vízjel engedélyezéséhez.

Beszélgetési üzemmód

A Beszélgetési üzemmód használatával egyirányú vagy kétirányú kommunikációt folytathat a vevővel.

Koppintson a Beszélgetési üzemmódra (C), és válassza a következő lehetőségek egyikét:

- Egyirányú kommunikáció - Hangüzenet küldéséhez koppintson és tartsa lenyomva, a másik fél megkapja, majd válaszol Önnek hangüzenetben

- Kétirányú kommunikáció - Ön és a másik fél is beszélhet egyszerre

Kamera kalibrálása

A kamera kalibrálási funkciójával ellenőrizheti, hogy a kamera a nézet legszélesebb látószögét fedi-e le.

Koppintson a Kamera kalibrálás (D) gombra és hagyja jóvá a kalibrálási folyamatot.

MEGJEGYZÉS: A folyamat során az IP kamera automatikusan bekapcsol. A kalibrálás 25 másodpercig is eltarthat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?