DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Visszajátszás

A Wiser alkalmazás segítségével bármikor áttekintheti a felvételt a Visszajátszás funkcióval.
MEGJEGYZÉS: A lejátszási funkció használatához be kell (max. 128 GB).

A visszajátszás vezérlőpanelje a következőkből áll:

Kiválasztja a felvétel dátumát és időpontját

Videó képernyőkép kattintással

/

Felvétel szüneteltetése/lejátszása

Videó rögzítése

MEGJEGYZÉS:
  • A vezérlőpult kijelzőjén az előző felvételek láthatók.

  • A képernyőkép/felvétel az albumba kerül.

Felvételi beállítások

A rögzítési beállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Az Otthon oldalon koppintson az Összes eszköz > IP kamera beltéri .

  2. Koppintson , majd koppintson a Beállítások > Felvételi beállítások elemre.

  3. A Felvétel beállításai részben koppintson az (A) billenőkapcsolóra a Helyi felvétel engedélyezéséhez.

    MEGJEGYZÉS: A rögzítés mentése a micro-SD kártyára történik.
  4. Koppintson a Rögzítési üzemmódra (B), és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

    MEGJEGYZÉS: A Rögzítési mód csak akkor engedélyezett, ha bekapcsolja a helyi rögzítési billenőkapcsolót.

    – Esemény rögzítése - Rögzítés csak mozgásérzékelés esetén

    – Folyamatos - A nap 24 órájában rögzít

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?