DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Az eszközről

A Wiser beltéri IP kamera (a továbbiakban: IP kamera) egy Wi-Fi® alapú eszköz, amely otthona felügyeletére használható. Az IP kamerát több módon telepítheti, például a mennyezetre vagy csak egyszerűen egy asztalra is helyezheti. Az IP kamera működtetése más Wiser készülékekkel is lehetséges.

Az IP-kamera használatának előnyei:

  • Növeli az általános biztonságot

  • Nagy felbontású felvétel

  • 340°-os látószög

  • Infravörös látás éjszakai felvételhez

MEGJEGYZÉS: A felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért (pl. a GDPR 5. cikke). A felhasználóknak megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk, hogy a felszerelést nem használják megfigyelési célú visszaélésekre vagy a rendeltetéstől teljesen eltérő és váratlan célokra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?