DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Hibaelhárítás

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.

A készülék nincs megfelelően visszaállítva.

Nyomja meg 3 másodpercig a készülék hátulján található reset gombot a készülék alaphelyzetbe állításához.

A készülék nem reagál.

A párosítási folyamat során hibás Wi-Fi-azonosító adatokat adott meg.

MEGJEGYZÉS: Be kell jelentkeznie a 2,4 GHz-es hálózatba.

A Wiser beltéri IP kamera nem tud az internethez csatlakozni a Wi-Fi hálózati útválasztón keresztül.

Lehet, hogy a router port internet-hozzáférési beállításai helytelenek.

Ellenőrizze, hogy meg vannak-e nyitva a következő router portok:

  • Port 6667

  • Port 6666

  • Port 6668

  • Port 6669

  • Port 1883

  • Port 8886

  • Port 8883

  • Port 443

FONTOS: Az internetbiztonság érdekében ellenőrizze, hogy minden nem használt port zárva van-e.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?