DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Észlelési riasztás beállítás

A mozgásérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy az IP kamera mozgásérzékelést végezzen a megfigyelési területen, és az értesítéseket a Wiser alkalmazásban jelenítse meg.

A mozgásérzékelés engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Beltéri kamera elemre.

  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Mozgásérzékelés elemre.

  3. Érintse meg az (A) kapcsolót a mozgásérzékelési riasztások bekapcsolásához.

Riasztás érzékenységi szintje

A Wiser alkalmazás segítségével mozgásérzékelőjének érzékenységi szintjét szabályozhatja.

Koppintson a Riasztás érzékenységi szintje (B) gombra és válassza az alábbi szintek valamelyikét:

- Alacsony

- Közepes

- Magas

MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint érzékeli a legkisebb mozgást is és riaszt.

Mozgáskövetés

A mozgáskövetés bekapcsolása lehetővé teszi, hogy az IP-kamera érzékelje a mozgást és automatikusan a mozgás irányába forgassa a kamerát.

Koppintson a (C) billenőkapcsolóra a Mozgáskövetés engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: A kamera csak balra és jobbra mozog.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?