DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Utilizar o dispositivo

O painel de controlo da Câmara IP permite ver vídeo em tempo real do interior no ecrã de visualização e inclui as seguintes funcionalidades:
SUGESTÃO: O LED pisca a verde no dispositivo, indicando que a Câmara IP está a ser utilizada.

Ativa o áudio do vídeo em tempo real

Passa o vídeo para ecrã inteiro

Move a câmara em quatro direções (cima, baixo, direita, esquerda)

Obtém uma captura de ecrã da visualização em tempo real

Permite-lhe comunicar com uma pessoa perto do dispositivo

Grava a visualização em tempo real

NOTA:
  • Para ver a captura de ecrã/gravação guardada, toque em > Álbum.

  • Para ver as mensagens de notificação/alarme, toque em > Mensagem.

  • Para rever as gravações utilizando a funcionalidade de reprodução, consulte Reprodução.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?