DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Agendar o alarme de deteção

Utilizando a aplicação Wiser, pode adicionar um horário que lhe permite desligar/ligar automaticamente a deteção de movimento com base nas suas necessidades.
Siga os passos para agendar a deteção de movimento:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP interior.
  2. Toque e toque em Definições > Deteção de movimento > Agendar .
  3. Toque em Adicionar horário e defina a hora (A).
  4. Toque em Repetir (B) e selecione os dias em que pretende que o horário se repita.
  5. Toque em Nota (C), introduza a nota e toque em Confirmar.
  6. Toque no botão ativar/desativar (D) para ativar a Notificação para o horário.
  7. Toque em Deteção de movimento (E) e selecione uma das opções:
    • Ligado - Liga a deteção de movimento na hora agendada
    • Desligado - Desliga a deteção de movimento na hora agendada

  8. Toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?