DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Inserir um cartão micro-SD

O cartão micro-SD é inserido no dispositivo para guardar a gravação.
NOTA: O cartão micro-SD tem de ser inserido antes de ligar o dispositivo. Se o dispositivo já estiver Ligado, desligue-o para inserir o cartão micro-SD.

Siga os passos para inserir um cartão micro-SD:

  1. Mova a câmara para cima para ver a ranhura para cartão micro-SD.
    SUGESTÃO: Se a câmara IP já estiver a ser utilizada, utilize o ícone ˄ no painel de controlo para mover a câmara para cima.
  2. Insira um cartão micro-SD na ranhura.
  3. Mova novamente a câmara para a respetiva posição inicial.
    Assim que o cartão micro-SD for inserido, pode configurar as configurações de reprodução.
    NOTA: Suporte para cartões micro-SD SDHC e SDXC de 128 GB com o formato FAT32, no máximo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?