DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Configuração do alarme de deteção

A função de deteção de movimento permite à câmara IP detetar o movimento na área de vigilância e apresentar notificações na aplicação Wiser.

Siga os passos para ativar a deteção de movimento:

  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP interior.

  2. Toque e toque em Definições > Deteção de movimento .

  3. Toque no interrutor de alternância (A) para ativar os Alertas de deteção de movimento.

Nível de sensibilidade do alarme

Utilizando a aplicação Wiser, pode ajustar o nível de sensibilidade do seu detetor de movimento.

Toque em Nível de sensibilidade do alarme (B) e selecione um dos seguintes níveis:

– Baixo

– Médio

– Elevado

NOTA: O nível de sensibilidade elevado deteta os movimentos mais subtis e aciona um alarme.

Rastreio de movimento

A ativação do rastreio de movimento permite que a câmara IP detete o movimento e mova automaticamente a câmara na direção do movimento.

Toque no botão de ativar/desativar (C) para ativar o Rastreio de movimento.

NOTA: A câmara só se moverá para a esquerda e para a direita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?