DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Az alapfunkciók beállítása

Az alapfunkció beállítások lehetővé teszik az Állapotjelző LED engedélyezését az eszközön és az Idő vízjel engedélyezését a Wiser alkalmazásban.

Állapotjelző

Az Állapotjelző bekapcsolása be- és kikapcsolja az eszközön található LED-et.

Az állapotjelző engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Kültéri kamera.

  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Alapfunkció beállítások elemre.

  3. Koppintson a (A) billenőkapcsolóra az Állapotjelző engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Amikor az állapotjelző be van kapcsolva, a LED kékre vált.

Idő vízjel

Az Idő vízjel engedélyezése a vezérlőpult élő nézetében megjeleníti a dátumot és az időt.

Az Idő vízjel engedélyezéséhez kövesse a lépéseket:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Kültéri kamera.

  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Alapfunkció beállítások elemre.

  3. Koppintson a (B) billenőkapcsolóra az Idő vízjel engedélyezéséhez.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?