DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Az eszközről

A Wiser kültéri IP kamera (a továbbiakban: IP kamera) egy Wi-Fi® által működtetett eszköz, amely HD-felvételt készít az otthonunk körüli területek megfigyeléséhez. A kamerát beltéren vagy kültéren, bármilyen irányban (pl. a falra, a tető alá stb.) fel lehet szerelni. Az IP-kamerát más Wiser eszközök (például érzékelők) is be tudják kapcsolni.

Az IP-kamera használatának előnyei:

  • Növeli az általános biztonságot

  • Nagy felbontású felvétel

  • Széles területet fed le

  • Infravörös látás éjszakai felvételhez

MEGJEGYZÉS: A felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért (pl. a GDPR 5. cikke). A felhasználóknak megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk, hogy a felszerelést nem használják megfigyelési célú visszaélésekre vagy a rendeltetéstől teljesen eltérő és váratlan célokra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?