DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Képminőség beállítása

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint módosíthatja a kép minőségét.
JAVASLAT: Ha a Wi-Fi lassú, vagy a memóriakártya tárhelye kisebb, a SD felbontású képminőségre válthat.
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Kültéri kamera.
  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Képminőség elemre.
  3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
    • Kis felbontású (SD) - Kis felbontású videó/kép rögzítése
    • Nagy felbontású (HD) - Nagy felbontású videó/kép készítése

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?