DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Testar o dispositivo

Antes de utilizar o Disco, teste-o manualmente e certifique-se de que funciona quando conectado aos dispositivos de iluminação.
ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • Respeite os regulamentos para trabalhar em peças sob tensão.
  • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
  • Prima brevemente o botão de teste, o dispositivo de iluminação conectável liga-se/desliga-se.

  • Mantenha pressionado o botão de teste para ajustar o nível de regulação de intensidade do dispositivo de iluminação conectável.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?