DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Testa enheten

Innan du använder pucken bör du testa den manuellt för att säkerställa att den fungerar när den är ansluten till belysningskällorna.
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
  • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
  • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
  • Tryck kort på testknappen en gång och den anslutna belysningsenheten slås på/av.

  • Tryck och håll in testknappen för att justera dimringsnivå på den anslutna belysningskällan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?