DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Exempel på automation

Den här demon visar hur du skapar en automation för att aktivera dimmern vid schemalagd tidpunkt.
  1. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  2. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den höljesbild som bäst motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  3. Tryck på Lägg till villkor > Schema.
    • Tryck på Upprepa (A), välj de dagar du vill aktivera schemat och tryck på Spara.

    • Ställ in starttiden (B) för automationen och tryck på Nästa.

  4. Tryck på Lägg till uppgift > Kör enheten > Dimmerpuck.
  5. Tryck på Dimmer (C) och välj i snabbmenyn och tryck på Spara.
  6. Tryck på Ljusstyrka (D) och ställ in önskad ljusstyrka och tryck på Spara.

  7. Tryck på Nästa.
  8. Tryck på Spara på sidan Automations-inställningar.

    När automationen har sparats visas den på fliken Automation. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?