DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Klicka och välj Wiser-hubben på den nedrullningsbara menyn.
  3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

    FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du lägger till enheten med installationskoden.
  4. Om du vill parkoppla enheten med installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att öppna skjutmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskoden - du kan söka igenom enheten efter installationskoden.
    • Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt
    När du har parkopplat enheten med installationskoden går du vidare till steg 6.

  5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  6. Välj något av följande:
    • Tryck snabbt (<0,5 s) 3 gånger på S/R-knappen (inställning/återställning) på pucken med en skruvmejsel.
    • Tryck snabbt 3 gånger på tryckknappen.

    Lysdioden blinkar orange.
    OBS: Om pucken sitter bakom tryckknappen är statuslampan inte synlig.
  7. Välj Bekräfta att lysdioden blinkar orange i appen och tryck på Starta konfiguration (C).

  8. Efter några sekunder indikerar en solid grön LED att enheten har parkopplats till gateway/hubb.

  9. När enheten har lagts till i appen trycker du på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?