DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

För din säkerhet

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
En elinstallation får endast utföras av en behörig installatör. Den behöriga installatören måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:
  • Anslutning till installationsnätverk.
  • Anslutning av elektriska apparater.
  • Dragning och förläggning av elkablar.
  • Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektrisk stöt
  • Kontrollera att området vid anslutningsklämmorna inte kommer i kontakt med metalldelarna hos någon enhet som är installerad på samma plats.
  • Bygla inte utgångarna till neutralledaren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
Skada på utrustningen
  • Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
  • Anslut aldrig blandade induktiva/kapacitiva laster.
  • Anslut endast dimbara belastningar.
  • Anslut inte dimmerutgången till vägguttag.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?