DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
Så här parar du enheten:
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Klicka på Automatisk skanning och tryck på Bekräfta.
  3. Aktivera behörigheter till Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten och tryck på Starta sökning.
  4. Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  5. Tryck på Välj gateway och välj Wiser-gateway på snabbmenyn.
  6. Tryck snabbt 3 gånger på inställnings-/återställningsknappen (< 0,5 s).
    OBS:
    • Lysdioden blinkar orange.

    • Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.

    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.
  7. Klicka på Nästa (A) och välj Micromodule Dimmer.

  8. När enheten har lagts till trycker du på Klar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?