DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser by SE-appen kan du skapa scenarier utifrån dina behov.
Så här skapar du en stund:
  1. startsidan trycker du på .
  2. Gå till Moment > + för att skapa en stund.
  3. Tryck på Redigera namn (A), ange scenariots namn och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt moment genom att trycka på .

  4. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Lägg till uppgift i avsnittet Åtgärd.
  5. På menyn Lägg till uppgift kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
    • Kör enheten – välj de enheter som du vill ha i ett scenario.
    • Välj automation – Markera den automation som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Fördröjning – ställ in fördröjningstid.
    OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  6. Tryck på Kör enheten > Dimmerpuck för att välja någon eller alla funktioner som ska läggas till i scenariot:
    • Dimmer (D): För inställning av enhet På/Av
    • Ljusstyrka (E): För att ställa in hur många procent av ljusstyrkan som krävs.

  7. Tryck på Nästa och när åtgärderna har ställts in trycker du på Spara.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?