DUG_ITRV_WSE-01

Exempel på automation

I den här demon visas hur du skapar en automation som sätter termostatbörvärdet till 20°C när utomhustemperaturen är lägre än 0°C.
  1. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  2. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  3. Klicka på Lägg till villkor > När vädret ändras > Utomhustemperatur.
  4. Välj utomhustemperaturvärdet (A), villkoret (B) och tryck på Nästa.
    FÖRSLAG: Du kan ange utomhustemperaturvärdet till 0° C och villkoret som < (mindre än).

  5. Klicka på Lägg till uppgift > Kör enheten och välj Radiatortermostater.
  6. Tryck på Termostatbörvärde och ställ in temperaturen på 20° C (C).

  7. Tryck på Spara på sidan Automations-inställningar.
    När automationen har sparats visas den på fliken Automation. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?