DUG_ITRV_WSE-01

Byte av batterier

Byt batterierna vid låg batterinivå. Termostatens mittersta LED tänds när batterierna behöver bytas ut.
+ LED Mitten-LED - LED Betydelse
Av Fast röd, i 1 s, en gång i timmen. Av Batterinivå, låg. Ersätt.
OBS: Detta skickar en notifiering till appen.
Av Blinkar rött i 5 s, en gång per minut. Av Batterinivån är kritiskt låg.
Byt snarast.
OBS: Detta skickar en notifiering till appen.

Byt ut batterierna mot 2*1,5 V IEC LR6 (AA) alkaliska batterier. Kontrollera att batteripolerna (+ och -) är rättvända. Polariteten anges på enhetens terminaler.

OBS: Begagnade batterier ska återvinnas enligt gällande föreskrifter. De måste återvinnas för att skydda miljön och minska slöseriet med värdefulla resurser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?