DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Skapa en automatisering

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser by SE-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov.
  1. startsidan trycker du på .
  2. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  3. Klicka på Redigera namn , ange namnet på automatiseringen (A) och tryck på Spara.
    TIPS! Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

  4. Tryck på Villkor uppfyllt för att välja ett av villkoren (B):
    • Alla villkor är uppfyllda - Automationen utlöses när alla villkor är uppfyllda.
    • Alla villkor är uppfyllda - Automationen utlöses när minst ett villkor är uppfyllt.

  5. Tryck på Lägg till villkor för att öppna snabbmenyn.
  6. På menyn Lägg till villkor kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):
    • När vädret ändras – välj olika väderinställningar
    • Schema – ställ in tid och dag
    • När enhetsstatus ändras – välj enhet och dess funktion
    OBS: Du kan lägga till ett eller flera villkor med .
    .

  7. Tryck på När enhetens status ändras > Brandlarm och välj någon eller alla funktioner som ska läggas till i automationen:
    • Värmelarm - När enheten detekterar en temperaturökning (D)
    • Testläge - När enheten är i testläge (E)
    • Fjärrlarm - När enheten utlöses av en sammankopplad enhet (F)
    • Tyst läge - När enheten är i tyst läge (G)
    • Brandlarm - När apparaten detekterar rök (H)
  8. Tryck på Lägg till åtgärd att öppna snabbmenyn.
  9. I menyn Lägg till uppgift kan du utföra något eller alla av följande alternativ (I):
    • Kör enheten - Markera de enheter som du vill utlösa.
    • Moment eller automatisering - Markera det moment som du vill utlösa eller markera den automatisering som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Skicka notifiering - Aktivera notifiering för automatiseringen.
    • Fördröjning – ställ in fördröjningstid.
    OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervall för automatiseringen. Du kan välja något av följande (J):
    • Hela dagen – 24 timmar
    • Dagtid – från soluppgång till solnedgång
    • Natt – från solnedgång till soluppgång
    • Anpassad – användardefinierad tidsperiod

  11. Ange alla åtgärder och villkor och klicka på Spara.
    Automatisering är nu tillgängligt under fliken Automation. Använd växlingsknapp för att aktivera/inaktivera automatisering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?