DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Ställa in LED-ljusstyrka

Du kan ändra ljusstyrkan för LED till minimal och maximal manuellt eller med hjälp av Wiser-appen.

Ändra LED-ljusstyrkan manuellt

  1. När enheten är i vänteläge ska du trycka ner knappen test/skal tre gånger inom 2 sekunder.

  2. När den röda lysdioden är på trycker du kort på knappen Test/Hush för att växla mellan Min. och Max. LED-ljusstyrka.

  3. Tryck återigen kort på knappen Test/Hush 3 gånger inom 2 sekunder för att lagra den justerade ljusnivån. Annars kan du vänta i 30 sekunder på att standby-LED:en stängs av och sedan sparas ljusstyrkan.

Ändra LED-ljusstyrkan med appen

  1. Huvudsidan trycker du på Alla enheter > Brandvarnare.

  2. Tryck på Inställningar på sidan som visar enhetens kontrollpanel.

  3. Tryck på Ljusstyrka på LED-indikeringslampa (A).

  4. Följ inställningarna som anges i popupmeddelandet och tryck sedan på Ok (B).

  5. Välj den lägsta eller högsta indikeringsnivån (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?