DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Parkoppla enheten manuellt

  1. Leta reda på strömbrytaren på enhetens baksida. Använd en skruvmejsel för att växla strömknappen till -läge.

    OBS: När enheten monteras på en vägg eller i taket slås strömbrytaren automatiskt på ON.
  2. På startsidan för Wiser-appen trycker du på + .
  3. Klicka på och markera önskad Wiser-hubb på snabbmenyn.
  4. Välj något av alternativen för att lägga till en enhet (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

    FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du parkopplar enheten med installationskoden.
  5. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att visa snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskod - Du kan söka igenom enheten efter en installationskod.
    • Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt
    FÖRSLAG: Installationskoden finns på enhetens baksida.
    När du har sökt igenom eller angett installationskoden fortsätter du till steg 7.

  6. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  7. Tryck kort på knappen Setup/Reset 3 gånger.

    Lysdioden blinkar gul.
  8. Gör följande i appen: Markera Lysdioden blinkar gul och tryck på Startkonfiguration (C).
  9. Efter några sekunder indikerar en helt grön LED att enheten har parkopplats.

  10. När enheten har parkopplats i appen trycker du på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?