DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Felsökning

Problem Lösning/åtgärd

Enheten avger inget larmljud när den testas.

  1. Kontrollera att strömbrytaren är i läget PÅ samt att enheten är korrekt installerad. Om du är osäker ska du ta bort och installera om enheten.

  2. Tryck på test/tyst-knappen tills en larmsignal hörs. Tryck inte flera gånger.

  3. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

Enheten piper och standby-LED:en blinkar var 48:e sekund

Batteriet kan vara lågt eller helt slut. Byt ut enheten.

Enheten piper två gånger och standby-LED:en blinkar var 48:e sekund

  1. Rengör enheten. Se avsnittet Underhåll.

  2. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

Enheten alstrar oväntat larmljud utan rök, ånga eller hög temperatur.

  1. Identifiera den utlösta enheten, som indikeras med en blinkande standby-LED och 3 pip var 4:e sekund.

  2. Tryck på test/tyst-knappen för att pausa larmsignalen. Den sammankopplade enheten slutar larma inom 10 sekunder.

  3. Rengör enheten. Se Underhåll.

  4. Installera om enheten och testa.

  5. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

VIKTIG: Efter en larmhändelse är den utlösta enheten den enhet vars standby-LED blinkar varannan sekund. Identifiera enheten och följ steg 3 till 5.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?