DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Koppla bort en slavenhet

Ta bort en -enhet från monteringsbasen (se "Ta bort en enhet från monteringsbasen i bruksanvisningen").
OBS:
  • Ta inte bort primär-enheten.

  • Läs följande steg innan du kopplar från en -enhet.

  1. Se till att strömbrytaren är i läget AV/AUTO.
  2. Tryck och håll in test/tyst-knappen och vrid samtidigt strömbrytaren till läge PÅ.
    Standby-indikatorn tänds i 3 s.
  3. Fortsätt hålla in test/tyst-knappen tills standby-LED:en släcks. Släpp sedan test/tyst-knappen.
  4. Tryck kort på knappen Test/Hush när Standby-lampan lyser i 3 s.
    Standby-indikatorn blinkar under 5 s vilket indikerar frånkoppling av RF-sammankoppling och statuslysdioden blinkar grönt under 7 gånger.
    VIKTIG:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?