DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Exempel på automation

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automation för att få en notifiering på din app när rök/brand detekteras.
  1. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  2. Klicka på Redigera namn , ange namnet på automatiseringen och klicka på Spara.
    TIPS! Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  3. Klicka på Lägg till villkor > När enhetens status ändras > Brandlarm.
  4. I menyn Välj funktion: Tryck på Brandvarnare > Brandlarm (A).

  5. Klicka på Lägg till en åtgärd > Skicka meddelande och välj Notifieringar (B).

  6. Tryck på Nästa.
  7. Tryck på Spara på sidan Automations-inställningar.

    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automation. Du kan aktivera automatiseringen med knappen.
Ett push-meddelande visas på skärmen när automationen aktiveras. Du kan också peka på för att komma åt meddelandehistoriken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?