DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Parkoppla enheten

Använd Wiser- och parkoppla din enhet med Wiser-hubben/ för att få åtkomst till och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.
VIKTIG: Montera inte enheten före parkopplingen. Inställnings-/återställningsknappen (Zigbee) och strömbrytaren sitter på enhetens baksida.
OBS: När flera brandvarnaren parkopplas med samma Wiser skapas automatiskt en 868 MHz radiofrekvenssammankoppling (RF) mellan brandvarnaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?