DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Parkoppla enheten med automatisk sökning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
  1. Leta reda på strömbrytaren på enhetens baksida. Använd en skruvmejsel för att växla till ON-läge.
  2. startsidan trycker du på + > Automatisk > SökBekräfta .
  3. Aktivera behörigheter till Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten och tryck på Starta sökning.
    OBS: Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  4. Tryck på Välj gateway och välj Wiser-gateway på snabbmenyn.
  5. Tryck på knappen Setup/Reset (inställningar/återställning) 3 gånger och vänta i några sekunder tills enhetssökningen är klar.
    Lysdioden blinkar gul.
    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.
  6. Tryck på Nästa (A) och välj Brandvarnare.
  7. När enheten har lagts till trycker du på Klar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?