DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades (tal como uma noite de cinema).
Para criar um momento:
  1. Na página Home Page, toque em .
  2. Vá para Moment > + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome do momento (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de rosto que representa o seu momento tocando .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para exibir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as ações seguintes (C):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende num momento.
    • Selecionar Automatização - Permite selecionar a automatização que pretende ativar ou desativar
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando .

  6. Toque em Executar o dispositivo > Tomada Smart para selecionar qualquer uma ou todas as funções a adicionar no momento:
    • Ligado - Ligue a ficha (D)
    • Desligado - Desligue a ficha (E)
    • Interrutor inversor - Alterna o último estado da tomada (F)

  7. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?