DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Emparelhar o dispositivo

Através da aplicação Wiser, comece por emparelhar o dispositivo com o Gateway para aceder e controlar o dispositivo. Pode adicionar o dispositivo manualmente ou efetuar uma análise automática para o emparelhar.
NOTA: A tomada apresenta um valor de consumo de energia diferente de zero quando o dispositivo é adicionado à aplicação se a tomada estiver no estado LIGADO com uma carga ligada antes de a emparelhar à gateway.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?