DUG_ARGUS rörelsesensor utomhus 360_WH-03

Återställa enheten

Du kan manuellt återställa sensorn till fabriksinställningarna.
För att återställa sensorn:

Tryck kort på S/R-knappen (inställning/återställning) 3 gånger (< 0,5 s) och tryck sedan på S/R-knappen (inställning/återställning) en gång (>10 s). Efter 10 s börjar LED:en blinka rött. Släpp knappen nu.

När sensorn har återställts slås den gula lysdioden på under 3 sekunder och släcks sedan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?