DUG_Wiser Argus ulkoliiketunnistin 360_WH-03

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa tunnistimen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
Tunnistimen nollaaminen:

Paina S/R (asetus/nollaus) -painiketta lyhyesti kolme kertaa (< 0,5 s), ja paina sitten S/R (asetus/nollaus) -painiketta kerran pitkään (> 10 s). LED-valo alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua. Vapauta painike tässä vaiheessa.

Kun tunnistimen nollaus on tehty onnistuneesti, oranssi LED-valo syttyy kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sen jälkeen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?