DUG_Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360_WH-03

Reinicio del dispositivo

Puede reiniciar manualmente el sensor a los valores de fábrica por defecto.
Para reiniciar el sensor:

Pulsar brevemente el botón S/R (configuración/reinicio) 3 veces (<0,5 s) y, a continuación, pulsar prolongadamente el botón S/R (configuración/reinicio) una vez (>10 s). Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. En este momento, suelte el botón.

Una vez reiniciado correctamente el sensor, el LED ámbar se enciende durante 3 s y, a continuación, se apaga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?