DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o sensor para as predefinições de fábrica.
Para repor o sensor:

Pressione ligeiramente o botão S/R (Configurar/Repor) 3 vezes (<0,5 s) e, a seguir, pressione demoradamente o botão S/R (Configurar/Repor) uma vez (>10 s). Após 10 s, o LED começa a piscar a vermelho. Nesta fase solte o botão.

Após a reposição bem-sucedida do sensor, o LED âmbar liga-se durante 3 s, desligando-se posteriormente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?