DUG_EVlink_WH-07

EVlink Home Anti-Tripping-system

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Oversigt

Home-antiudløsning er et strømbelastningsstyringssystem, der løbende tilpasser den strøm, der leveres til opladning af bilen, under hensyntagen til hjemmeforbruget.
Strømmens tilgængelighed beregnes af anti-tripping-systemet, idet dette sammenligner netstrømgrænsen og hjemmeforbruget indsamlet af en strømtransformer, der er placeret i bunden af hovedafbryderen.

BEMÆRK: Anti-tripping-modulet er designet til brug med EVlink Home Smart. Må ikke anvendes sammen med andre elektriske enheder.

Installation af anti-tripping-system

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Installationsvideo:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?