DUG_EVlink_WH-07

eSetup ibrugtagning - Frankrig

Når EVlink Home Smart er installeret, skal du følge nedenstående trin for at idriftsætte via eSetup-appen:
  1. Åbn eSetup-appen, og vælg EVlink Home Smart (A).
  2. Tænd for EVlink Home Smart for at aktivere Wi-Fi®-adgangspunktet. Wi-Fi®-adgangspunktet forbliver aktivt i 4 minutter efter opstart.
  3. Aktivér Wi-Fi® på din smartphone, og opret forbindelse til EVlink Home Smart via Wi-Fi® direct.
  4. Tryk på Åbn indstillinger (B) i eSetup-appen.
  5. Vælg EVlink Home Smart - Frankrig.
  6. Indtast den nye PIN-kode på skærmen, bekræft PIN-koden, og tryk på Gem.
    BEMÆRK: PIN-koden skal indeholde 6-16 cifre, må ikke indeholde det samme ciffer mere end 3 gange, eller en kombination af 6 cifre eller mere.
    Opdatering af ny PIN-kode gennemført.
  7. Indtast den nye PIN-kode på næste side, og tryk på Tilslut.
  8. Hvis EVlink Home Smart-firmwaren er opdateret på siden firmware, skal du trykke på Fortsæt for at se Netværksindstillinger.
    BEMÆRK: Hvis en ny firmwareversion er tilgængelig, skal du trykke på Opdatering og trykke på OK, når opdateringen er færdig.
  9. På siden Netværksindstillinger skal du vælge, hvordan du tilslutter EVlink Home Smart til internettet, og trykke på Gem og fortsæt.
    VIGTIG: Hvis du har en Wiser Hub til fjernovervågning og -styring, skal du sørge for, at både EVlink Home Smart og Hub'en er forbundet til det samme Wi-Fi® netværk.
    • Wi-Fi (C):Tryk på Scan Wi-Fi QR Code og scan QR-koden på din router for at oprette automatisk forbindelse til Wi-Fi®. Alternativt kan du vælge fra listen over tilgængelige netværk ved at trykke på Vælg et netværk eller manuelt indtaste Wi-Fi® -netværkets navn og adgangskode.
    • Ethernet (D): Indtast netværksoplysningerne for at oprette forbindelse.
  10. På siden Elektriske indstillinger skal du vælge EVlinks nominelle effekt for at matche den elektriske installation. Du kan bruge skydebjælken (E) eller -/+ til at begrænse opladningsstrømmen og trykke på Gem og fortsæt (F).
    BEMÆRK: Minimale og maksimale ladestrømme er henholdsvis 10 A og 32 A.

  11. På siden Enhedsindstillinger kan du aktivere eller deaktivere strømmåleren ved hjælp af vippekontakten og derefter trykke på Gem og fortsæt.
    BEMÆRK: MID-måler er en strømmåler, der gør det muligt at registrere energiforbruget i en opladningsinstallation. Hvis du aktiverer denne indstilling, skal du sørge for at have tilsluttet strømmåleren til EVlink Home Smart.
  12. På siden Energistyring kan du aktivere eller deaktivere TIC Communication ved hjælp af vippekontakten (G) og derefter trykke på Gem og fortsæt eller Spring dette trin over alt efter dit behov.
    BEMÆRK:
    • TIC: Tele-Information Client med fransk måler. TIC-enheden er forbundet til omstillingsbordet. Den gemmer alle data om energiforbruget for alle enheder i huset. Dette vil hjælpe med at spore den energi, der er nødvendig for EVlink Home Smart. Wiser-appen administrerer Anti-tripping-styring - forsinket opladning i spidsbelastningsperioder og uden for spidsbelastningsperioder i henhold til de aktuelle oplysninger fra TIC.

    • EVlink Home Smart er konfigureret i tilstand 1. Du kan aktivere eller deaktivere kommunikationen mellem EVlink Home Smart og TIC-enheden.

  13. Tryk på Fortsæt på siden Overvågning.
  14. Når alle enhedsindstillinger er konfigureret, skal du trykke på Overdragelse til kunde og dele PIN-koden med kunden.
  15. Når du har delt PIN-koden, skal du læse instruktionerne og stryge for at navigere til næste skærm. Tryk på Jeg forstår: genstart (H) for at genstarte EVlink Home Smart.
    Vent 5 minutter, før EVlink Home Smart opretter forbindelse til internetrouteren.
    • LED'en vil langsomt pulsere grønt i 5 minutter.

    • EVlink Home Smart skal genstartes i henhold til den anvendte konfiguration.

    BEMÆRK: Hvis du har brug for at ændre ibrugtagningsparametrene, kan du oprette forbindelse til EVlink Home Smart igen i løbet af 5 minutter efter genstart eller tænding.

    LED'en lyser grønt 5 minutter efter genstart og bekræfter, at EVlink Home Smart er tilsluttet til fjernbetjening.

    BEMÆRK: LED-pulsen lyser langsomt grønt, når EVlink Home Smart ikke har forbindelse til internettet.

Brug Wiser Home-appen til at overvåge og styre EVlink Home Smart.

Se Parring af enheden for at parre enheden med Wiser Home-appen.

Se Brug af enheden til at overvåge og styre med Wiser Home-appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?