DUG_EVlink_WH-07

Sistema de control de cargas EVlink Home

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Descripción general

El control de cargas doméstico es un sistema de gestión de carga de alimentación que adapta continuamente la alimentación suministrada para cargar el coche, teniendo en cuenta el consumo doméstico.
La disponibilidad de energía se calcula mediante el sistema de control de cargas comparando el límite de alimentación de la red pública y el consumo doméstico obtenido por un transformador de corriente colocado en la parte inferior del interruptor automático principal.

NOTA: El módulo de control de cargas está diseñado para usarse junto con EVlink Home Smart. No lo utilice con otros dispositivos eléctricos.

Instalación del sistema de control de cargas

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Vídeo de instalación:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?